作業安全と機械寿命が大幅に向上

ロボットへの使用 : 多軸ロボットに、確実なエネルギー供給

製造、アッセンブリ、ハンドリング技術でも、ロボットは今日、多くの分野で欠かせません。複雑な多軸運動をロボットは短時間に行うのです。 ロボットが、充填済みのアンプルおよび薬品瓶をボックスに詰めます。 ここでは、多数の電気ケーブルおよび空気ホースをひとつにまとめる必要がありました。 ロボットが行う特殊な動作は、ケーブルに大きな負荷をかけるのです。 トライフレックスRは、大量にある電気ケーブルと空気ホースを内部にきちんと収めました。 設備全体が、ひと目見ただけでも、コンパクトできれいになりました。

多軸運動

イグス(独ケルン)のトライフレックスは、多軸運動の機械にエネルギーを確実に供給するために開発されました。 ここでは、ホースの可動性とエナジーチェーンの安定性(正確に規定された曲げ半径)とを組み合わせました。 空調したクリーンルーム基準下で作動するため、バイエルの薬品充填工程では、粉塵が発生しないことが特に重視されました。
トライフレックスRは、さまざまな技術的特性を備えた新しいシステムです。 完全に閉じた外形ラインは、汚れ、粉塵に対する高い保護性を持ちます。 角のない丸い設計なので、ロボットの外側ラインを滑らかにすべるように動きます。 引っかったり傾いたりすることがありません。

トライフレックスシステムは、2方向以上の動きの使用ではどんな場面でも強味を発揮します。 特に6軸ロボットで、たとえば溶接、塗装、研削、接着等の工程で多用されています。 スカラロボットの超高速運転にも使用されます。 トライフレックスRにはスプリングロットを装着し、プリテンションを出すことが可能です。 エナジーチェーンの方向をこれで調整、また干渉部分を避けることもできます。
トライフレックス

ここで使用された製品については、こちらをご覧ください。

さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。