解決方法
Muhr社は、この代替システムとしてイグスの
ベーシックフリッツを選びました。これは、下水処理場やエネルギー、クレーン技術などのシステムにおいて可動部品へエネルギー供給を行う完成したソリューションです。このシステムは、当社の
E4.1 モジュールシステムのエナジーチェーンで構成されており、
チェーンフレックスケーブルが収納されています。耐候性のあるステンレス製ハウジング内で安全にガイドされます。ベーシックフリッツがロッホリッツのレーキクリーナーに設置された時点で、その利点は明らかでした。通常、エネルギー供給システムの設置には1日かかるところを、現場の技術者は1時間半で完了させたのです。また、長さが約15メートルある可動部へのエネルギー供給用のケーブルシステムは、わずか30センチの設置スペースで済みました。これにより、スペースが広くなるだけでなく、ケーブルの長さや銅を節約することができます。
またMuhr社のエンジニアは、エナジーチェーンガイドシステムが密閉型で保護されているという利点も見出しました。ぶら下がっていたケーブル配線は保護され、氷や雪でケーブルが凍結するのを防いでいます。ベーシックフリッツはリニアドライブの後ろに目立たないように設置されていますが、必要に応じて簡単にアクセスできます。新しいケーブルの追加も簡単で、カーテンケーブル方式のようにケーブルのシステム全体を交換する必要もありません。そのため、Muhr社では現在、Hシリーズではベーシックフリッツのみを採用しています。
2つのセンサーがラックの上流と下流の水位を測定し、システムのPLCに清掃プロセスを開始するための信号を送ります。水位の違いを検知したPLCが清掃プロセスを開始し、わずか7分で完了します。ロッホリッツのシュロスミューレのレーキは、2台のカメラで状態を監視されています。この最新技術と耐久性に優れたエネルギー供給システムは、水力発電所の効率的な長期運用に貢献します。