このようなケーブルや接続部が大規模システムで何百本、何千本と使用されるという事実を考慮すると、個々のコアと個々のコネクタには、耐用年数と信頼性の面で極めて高い要求が課されなければならない。ケーブルは用途に応じて、高い機械的、気候的、化学的ストレスにさらされるため、この要求を満たすのは容易ではありません。これは特に、ケーブルがリニア軸やハンドリング軸、ロボットアームなどの可動システムコンポーネントと一緒に移動するアプリケーションに当てはまります。
ケーブルに適用されることは、プラグ接続にも適用されます。絶え間ない振動や、シフトごとに数千回の作業サイクルがあり、それに応じてケーブルの曲げや移動の工程が多い場合でも、個々のコアが端子から外れることがあってはなりません。この要件を定式化し、書き記すのは簡単です。 しかし、実際にはこの規格に準拠するためには、接続技術を選択する際に細心の注意を払い、ケーブルとコネクターを接続する際にも細心の注意を払う必要がある。
このような接続には規格があります:EN 60352 の第 3 部"無はんだ電気接続" は、製品領域に関する具体的な規定"無はんだアクセス絶縁変位接続" を含み、"一般要件、試験方法、使用説明書" を規定しています。この規格は、コアが 1 本のワイヤで構成されているか、7 本のワイヤで構成されているケーブルを対象としている。しかし、産業界では、ケーブルの移動に必要なダイナミクスを確保するために必要な 19 線のケーブルがよく使用されます。つまり、圧接コネクタを介してコネクタに接続される19芯のEthernetケーブルやProfibusケーブルは、**規格の文字に準拠していません。**このような条件下では、コネクタの承認も得られません。