事例について:
feinarbyte社は、ドライリン ルームガントリーを使用した自動ドラム試験を開発しています。 人間ができないことをロボットが可能にします。ドラム試験では、シンバルの決められた箇所を均一な力でたたくことが重要です。これは、比較可能な打ち込み角度を実現し、比較可能な音の記録を行うために欠かせない条件です。
問題
楽器販売会社のMusikhaus Thomannは、ウェブアプリでドラムのシンバルとその音の比較を提供しています。
正確な比較のためには、テスト中にシンバルの定義された箇所を正確に、全く同じ力でたたくことが欠かせません。 たたくたびに、音が録音されます。たたく力とたたく箇所を正確に再現することによってのみ、テスト結果を同様に評価することができます。
シンバルの種類の数やたたく箇所、たたく力の強さが掛け合わされると、録音の手間が非常にかかります。 また、経験豊富なドラマーであっても、全く同じ繰り返しを要求されるストロークテストには失敗します。 プログラムされたロボットシステムは、ここでのソリューションになるかもしれません。 しかし、そのようなロボットシステムはコストがかかることが多く、プログラミング知識が求められ、そのような知識を持つ人は音楽業界では非常に限られているか、まったく見つからない場合もあります。
解決策:
この場合のソリューションは、ドライリン ルームガントリーシステムです。 この低コストロボットシステムは、コストパフォーマンスに優れているだけでなく、プログラミングの知識を持たないユーザーにも適しており、幅広い分野での自動化の導入が容易になります。
ロボットは柔軟に調整し、プログラムを問題なく書き換えることができ、例えばシンバルのたたく箇所や強さを様々に変えることができます。 このように、Thomannのオンラインドラムテストは、高い信頼性を示すことができます。 このロボットシステムは低コストのため、二重の効果が得られます。商品を試したり比較したりする機会が十分にあれば、顧客はネット通販で楽器を購入しやすくなると考えられます。これにより、オンラインストアでドラムが購入しやすくなり、返品も最小限に抑えることができるのです。