配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

取付けマニュアルのダウンロード

アンチバックラッシ送りねじナット

こちらに記入してください

* このフィールドは、必ず入力してください

私のデータ処理に関する詳細については、データ保護情報をご参照ください。

AB取付けマニュアル

アキシアルクリアランスとは?

アキシアルクリアランスとは、送りねじとナット間のすき間によって生じたロストモーション(空動き)を意味する時に使われる用語です。クリアランスという言葉もよく使われますが、正確な技術用語としては、アキシアルクリアランスが正しいです。予圧すると、材質を正確に選定できるだけでなく、不要なアキシアルクリアランスの低減に効果的であることが実証されています。当社のドライスピン多条ねじおよび台形ねじには、4種類の予圧式送りねじナットがあります(ゼロバックラッシ、低クリアランス、予圧型、アンチバックラッシ)。このマニュアルでは、低クリアランスの送りねじナットの利点と取付方法について説明しています。
 
高負荷、高温、高汚染環境下で使用する場合は、必ず標準の送りねじナットを使用してください。これは、負荷が高すぎると、3つの原理が打ち消されてしまうからです。そのため、最大アキシアル静荷重は、送りねじナットのモデルごとに規定されています。