解決方法
リニアガイドに関して、当社はIndspect社の長年のパートナーです。使用されている
ドライリンSHT スライドテーブルは、耐食性と耐薬品性に優れており、メンテナンスフリーです。手入れが簡単で、吸湿性が低いのが特長です。さらに、軽量で、潤滑剤を追加する必要はありません。この送りねじ駆動スライドテーブルは、過酷な環境下での使用にも推奨されています。また、耐食性を持つスチール部品を使用したステンレス仕様は、食品機械の高い要件を満たしています。
同メーカーは当社との過去の協働により、この製品をすでに知っていました。当製品によって、あらゆる衛生条件を満たし、劣化を抑えることが可能です。顧客は長期間にわたって使用することができます。
カメラや照明も、Indspect社のデバイスの調整に合わせて動きます。ここでは、当初からドライリンSHTが使われていました。その少し後に、システムに最適なエナジーチェーンが設置されました。多数のカメラが動作する大規模なシステムでは、ケーブルを固定することで操作性を確保します。E14型
EZチェーンは、外周に沿って素早く収納することができます。押し込み式の構造でチェーンリンクを安全に保持します。小さなピッチで静音、滑らかな走行が可能です。
これまでにシステムに関する苦情は届いておらず、何らかの改造や部品追加の場合のみ、メーカーに戻されます。またリニアシステムは無潤滑であるため、メンテナンスも不要です。このようにして、食品機械のリニアシステムに対する高い要求に、最初から応えることができました。リニアシステムなどユニット全体の注文の場合も同様です。大がかりな組立作業は一切不要です。