解決方法
Hekuma社が採用したケーブルソリューションは、長年にわたって使用できます。10 年以上にわたり同社の射出成形機において不可欠な部品です。ケーブルタイプは、断面積 0.25 ~ 0.34mm
2の
制御・動力ケーブルCF9シリーズをイニシエータケーブルとして使用しています。
チェーンフレックス製品群のケーブルは、エナジーチェーン用に特別に開発されたものです。個々のコアには最適に撚られた線のみが使用されており、適切な厚さを有しています。個々のコアは「コークスクリュー現象」が発生しないように撚られています。そこで束撚りという方法を採用しています。これは、まず線心を短いピッチで撚り合わせ、次にその束を撚り合わせて一本のケーブルを作り上げる方法です。高い引張強度を持つ中心材の周りに撚り合わせています。この撚り構造は、高い曲げ応力や高加速がかかっても強度を保つことができます。特殊な耐摩耗性TPE外被は、非常に優れた摩耗特性を有しており、5xdの小さな曲げ半径にも対応します。ツールや加工製品のハンドリングスペースは非常に限られていることが多いため、曲げ半径が小さいことは非常に重要です。
可動ケーブルは部分的に露出していますが、主軸のチェーンガイド内を走行しています。今回、Hekuma社は
プラスチック製エナジーチェーンE6シリーズを標準システムとして選択しました。非常に短いストロークのため、ケーブルシステム内では持続的に振動が起こり、衝撃が繰り返されているような状態になります。これによりエナジーチェーンとケーブルには非常に大きな負荷がかかるため、一定の直線運動とは全く異なります。
重い射出成形金型が完全に開いている時間は、わずか0.8秒です。この短い時間内に、グリッパーは金型に入り込み、次の射出に向けて金型が閉じる前に完成したプラスチックパーツを取り出さなければなりません。