ハンブルクのミニチュアワンダーランドでの低騒音使用
エナジーチェーンE2/000シリーズ 255型は、ハンブルクミニチュアワンダーランドにある新しいモデル空港「ナフィンゲン空港」で使用されています。「ナフィンゲン空港」は、ハンブルクフールスビュッテル空港及び隣接するルフトハンザ格納庫の一部のレプリカとして作成されました。150平方メートルの敷地で、約40機の様々な航空機が毎日360回もの頻度で離着陸を行っています。航空機リフトで、離着陸用の滑走路とその下にあるフロアを接続します。
いわゆる「カタパルト離着陸」を行うためには、逆方向に動作する
エナジーチェーンE2/000シリーズ 255型を2つ取り付けることが必要になります。このモデルは、減衰性特長を備えた
アルミ製ガイドチャンネルとなっています。エナジーチェーンを使用する理由は、その小さなピッチにあり、これにより、半径内で展開するときにポリゴン効果を最小限に抑えることができます。その他の理由としては、低騒音性が挙げられます。エナジーチェーンを使用しないと、動作中に騒音が発生するため、減衰性特長がガイドチャンネルに追加されました。