世界最小の曲げ半径複合ケーブル、チェーンフレックス CF292017/03/09
イグス株式会社(東京都墨田区)は、「エナジーチェーン」ケーブル保護管内での 連続動作に適したハロゲンフリーTPE外被のハイエンドケーブル、CF29複合ケーブ ルシリーズをドイツの国際産業技術⾒本市(会期︓2017年4月24〜28日)に出展し ます。「チェーンフレックス」可動ケーブルの製品ラインアップの拡張により、厳し い要件のニーズに対応します。 TPE(熱可塑性エラストマー)は、可動性能に優れ、耐寒性および耐油性が高い材 質です。平仮名の「つ」の字になるように曲げて動かすことが多い可動ケーブルにと って「曲げ半径」と呼ばれる「つ」の字の内側を示す寸法も選択時の大きなポイント になりますが、小さい曲げ半径に耐えられるのも、このTPE材質の特⻑です。 CF29複合ケーブルは、外被にTPE材質を用い、最小曲げ半径がケーブル直径の6.8 倍という複合ケーブルでは最小級の値に到達しております。 また、-35°Cの温度環境にも対応でき、ほぼ無制限の耐油性を備えています。冷凍 倉庫など厳しい環境における可動用途での導⼊を⾒込んでいます。 |