120万の密閉シールを失敗なしに
Uwe Weißhofff氏、Hutchinson社"以前まで使用していた溝付きホースでは、常に問題が生じていました。 システムの交換以来、塗装ロボットはトラブルなく稼動するようになりました。 "
イグスのモットーは「plastics for longer life®(樹脂で寿命を延ばす)」です。 これは、メンテナンスの作業を減らし、技術的に改善し、製品寿命を延ばすことでコスト削減につなげるための、革新的な樹脂製品を生産することを意味しています。
"以前まで使用していた溝付きホースでは、常に問題が生じていました。 システムの交換以来、塗装ロボットはトラブルなく稼動するようになりました。 "
"イグスのエナジーチェーンを使用するようになってから、この設備は問題なく稼動するようになりました。 保護管を原因とする停止時間はなくなり、原価中心点も顕著に低くなりました。 “
"注文から、納品、設置までが24時間で完了しました。 また設置の後、システムは問題なく作動しました。"
"ローラー式エナジーチェーンは採用されて2年、ここで順調に稼動しています。 "
今日、エナジーチェーンは、例えばケーブルの破損などによるシステムのダウンタイムがゼロまで減少することによって、明確に信頼性に寄与しています。
適したエナジーチェーンを選定できます。 巾と高さの入力だけでなく、曲げ半径や収納重量を加えることで結果を絞ることができます。また、各チェーンの性能を比較できます。
技術的なご質問や、お見積り依頼がありましたらお気軽にお問合せ下さい。