イグボール球面ベアリング
球面ベアリングは通常、重量が重く、組み込みが困難で、コストが非常に高いことが問題です。一般的には、長期にわたるメンテナンスが必要で、ベアリングの耐食性についても特別な設計を必要とします。ボールベアリングやすべり軸受は多くの場合、高い局所荷重が原因で、本来の製品寿命よりも早く不具合が発生します。また、軸心のずれを修正するために、再調整、リーマ加工、再取り付けなどが必要になります。イグボール球面ベアリングでは、こうした問題点をすべて解消し、設計上の可能性を広げました。また、取り扱いが簡単で、低コスト、軽量、頑丈な製品です。
ハウジングの材質には、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーであるイグミッドGを使用しています。長期使用温度範囲は、マイナス30°C~プラス80°Cです。
標準タイプの球面ベアリングでは、球面ボールにイグリデュールW300を使用しています。この材質は、低吸湿率で、無潤滑運転での摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしにくくする特性を持っています。そのため、特に低荷重、低速時の使用に適しています。
- 軸心のずれおよび局部荷重を吸収
- 耐食性
- 優れた減振性
- 優れた減振性
- 回転、揺動および直動運動に最適
主な採用分野- 食品包装産業
- 鉄道業界
- 自動車
- プラント建設
産業別の採用事例はこちら
使用に適する場合- アキシアル荷重とラジアル荷重が高い場合
- 組み付けを容易にする必要がある場合
- 設置スペースが狭い場合
- 耐薬品性が要求される場合
- 低コストタイプが求められる場合
- 塵埃に強い軸受が必要な場合
- ミスアライメントを補正
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度がプラス80˚Cを超える場合
- 30mmを超える直径が必要な場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |
公差メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径寸法公差は、E10です。軸の公差はh6~h9とします。このベアリングにあるすきまで、温度上昇によってできたベアリングの膨張部分を補正しています。
内径の測定 組込みイグボール球面ベアリングはハウジング穴(H7を推奨)に圧入します。軸方向の固定には別途対策が必要です。軸方向の固定には別途対策が必要です。球面ベアリングは軸心のずれを吸収するので、ハウジングベアリングの位置決め精度は金属ベアリングほど厳しくありません。