連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055
 

ヘリコプターの負荷設備

manus® 2007

新しいヘリコプターの負荷設備は、軽量でかつ全天候条件で確実、そしてメンテナンスフリーであることが求められます。 これにより、たとえば洪水時の避難活動への利用が可能となりました。

このシステム自体は、1か所で直接制御されており、寿命は10万ロードサイクルとなります。 このヘリコプターにはイグス(igus®)の部品が多く使われているため、総重量が12Kgに抑えられています。

フォルカー・ザイデル氏、ecms
社(ドイツ・レムゼック)

 
その他の使用事例
その他さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。
コンテスト「マヌス」へ