エレベーターのリーディングカンパニーの一つである、ティッセンクルップ エレベーター(thyssenkrupp Elevator)は、従来のロープ式をリニアモーターに置き換えました。 このリニア駆動とガイド付きのシャフトは90°回転できます。 電力供給における最大の課題は、使用可能スペースが少なく、曲げ半径が小さいことでした。 このエナジーチェーンは、このようなエレベーター内において初めて使用されました。
私たちのお客様は、72カ国、50以上の業界に及びます。 その中にはグローバルな大企業もありますが、中小企業も同じくらい大切です。 私たちの設備は大ロットから小ロットまで幅広いリクエストに対応できます。そのため最低注文数量はありません。 一つから購入していただけます。 加えて、電話での技術相談やサポート、WEBサイト、営業担当の訪問など、幅広いサービスを提供しています。
エレベーターのリーディングカンパニーの一つである、ティッセンクルップ エレベーター(thyssenkrupp Elevator)は、従来のロープ式をリニアモーターに置き換えました。 このリニア駆動とガイド付きのシャフトは90°回転できます。 電力供給における最大の課題は、使用可能スペースが少なく、曲げ半径が小さいことでした。 このエナジーチェーンは、このようなエレベーター内において初めて使用されました。
パワードスーツ「AIRFRAME™」は一連の動作をサポートし、首、背中、肩の負担を軽減します。 これには、多数のイグリデュールすべり軸受が使われています。 イグス製品の使用により、コンパクトで軽量かつ錆びないという技術要件を満たすことができました。 このパワードスーツは厳しい環境でも使用可能です。
マヌス賞とベクター賞は毎年交互に開催されます。 マヌス賞は樹脂ベアリングの使用事例コンテストで、ベクター賞はエナジーチェーンシステムのコンテストです。 この2つのコンテストに毎年数百の応募があります。
2019年マヌス賞 使用事例
2018年ベクター賞 応募事例
業界が違えば、解決法も異なります。 機械設計でも、自動車業界でも、もしくはロボット業界でも、イグスはお客様のご要望に合わせたサポートを提供します。 経験豊富な産業マネージャーにより、お客様をサポートします。