連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

使用事例の検索

産業や仕様条件から、目的の採用事例を探す

技術を改善し、コストを削減した590を超える使用事例の中の一例:

世界一長い走行

世界一長いストローク  
ダウンタイムなし

エナジーチェーンは、例えばケーブルの損傷によるシステムのダウンタイムがゼロになることによって、高い信頼性を確保しています。

雨にも風にも負けず

耐候性の可動ケーブル  
耐候性の可動ケーブル

以前に使用した競合他社のケーブルは役に立ちませんでした。チェーンフレックス可動ケーブルに変更して以降、この大きなLEDスクリーンは、どのような気象条件でも機能しています。

悪環境で高速

堅牢なエナジーチェーン  
堅牢なエナジーチェーン

高速機械加工センターのような悪環境でも、エナジーチェーンシステムは信頼性を提供します。

コスト削減

コスト削減  
同時に耐用年数は向上

イグリデュールすべり軸受は、長寿命で、潤滑剤が不要なため、通常のベアリングと比較して最大90%のコスト削減が期待できます。

年1万ユーロ以上削減

年1万ユーロ以上削減  

以前に使用したベアリングは詰まり、シャフトがよく壊れました。 無潤滑のイグボール・フランジ型ベアリングを採用してから故障することなく作動しています。修理費で2,440ユーロ、また機械の停止によって発生していた年8,400ユーロが削減できました。

汚れにも問題なし

コンクリート切断機  
コンクリート切断機

ボールベアリングへの汚れの蓄積が原因で、ボールが詰まり、シャフトが破壊されました。極端に過酷な運用にも係わらず、コンクリート切断機は全く問題無く3年以上稼動しています。

使用事例の検索

特定の産業での採用事例をお探しでしょうか?
産業や要件によって使用事例を検索することができます。

産業・機械:
アプリケーション・要件:


バルクハンドリング用クレーンでの使用事例

バルクハンドリング用クレーンでの使用事例

バルクハンドリング用クレーンでの使用事例    

Road sweeper

iglidur® G polymer bearings used on all pivoting and rotating parts of the brush mechanism used on both major and minor road vehicles...

Road sweeper    

攪拌ユニット

バイオガス設備で液体性媒体の攪拌機械に使用

攪拌ユニット    

発電所

粉塵が蓄積しても安全に機能:廃棄物発電所内の並列設備

発電所    

廃棄物焼却施設

廃棄物焼却所での安全なエナジーチェーン使用例

廃棄物焼却施設    

熱利用

発電所でのイグスロールEチェーンの使用事例:ひどい粉塵、台車とクレーンでのチェーン使用、反対方向に設置されたクレーン駆動

熱利用    

廃棄物焼却施設

廃棄物処理施設でのエナジーチェーン使用事例:高温の鉄を含んだひどい粉塵と年間30万tにもおよぶ廃棄物

廃棄物焼却施設    

コンポスト施設

高温、激しい汚れ、そして高湿 - コンポスト施設の環境条件のほんの一部です。

コンポスト施設    

浄水施設

使用されたイグス製品は今日に至るまで、その性能を発揮し、メンテナンスコストを大幅に削減しました。

浄水施設    

浄水施設

屋外の過酷な環境下では現状の動力ケーブルドラムは十分に機能することができません。

浄水施設    

解体機

原子力発電所の解体で、高さ14mの鋼製タンクはちいさな鋼片に粉砕されます。 同時に、解体に使用される粉砕機は高所から正確にタンクに差し込まれる必要があります。

解体機    

Innovations for sewage works

コスト削減でさらに改善

Innovations for sewage works    

門形クレーン使用事例

門形クレーンでのイグス製品の事例

門形クレーン使用事例    

ヘビーデューティー使用事例

クレーンでのイグス エナジーチェーンの使用事例

ヘビーデューティー使用事例    

土木工事用トラクター

この機械では、様々なサイズのイグリデュールGベアリングが使用されています。

土木工事用トラクター    

汚水処理

世界最大のエナジーチェーンE4.350がここで使用されています。

汚水処理    

鉱石分類機

鉱石分類機は常に汚れ、砂、泥にさらされます。 エナジーチェーンは対処しなければなりません。

鉱石分類機    

サーボマニピュレーター

ここで紹介するサーボマニピュレーターは放射能に汚染された配管システムの遠隔撤去に使用されています。

サーボマニピュレーター    

アスベストシステム

このため、移動部のメンテナンスを行うのが困難です。 メンテナンス不要、アスベストにも影響を受けないドライリン直動ガイドとイグボールKSTM(ピローブロックベアリング)が使用されています。

アスベストシステム    

汚染物除去機

アライメントエラーを補正できる、できるだけ軽量の、経済的で長寿命の直動ベアリングが必要でした。

汚染物除去機    

リサイクル工場

各機械に69個のイグボールフランジベアリングを使用。耐食性、無潤滑、省スペースデザインで選ばれました。

リサイクル工場    

高圧洗浄器

この高圧洗浄機には遊星ギアボックスが使用されています。

高圧洗浄器    

ソーラーシステムのお掃除ロボット

ソーラーシステムがその性能を発揮するには、定期的なクリーニングが必要です。砂の多い地方では、とくに重要な課題となっています。

ソーラーシステムのお掃除ロボット    

浄水施設

ケンプトンの浄水施設にある、縦走する擦過橋にエナジーチェーンが使用されています。

浄水施設    

Sewage plant

The energy supply cables at this water treatment facility are protected by an enclosure.

Sewage plant    

Hall cranes

Reliable energy supply for crane and gantry travel in waste sorting operations.

Hall cranes    

路面清掃車(スイーパー)

頑丈な路面清掃車向けメンテナンスフリー樹脂すべり軸受

路面清掃車(スイーパー)    

Stripper in the sedimentation tank

The stripper in sedimentation tanks has an important function: It constantly moves backwards and forwards and filters solids out of the water, which is then forwarded for further treatment.

Stripper in the sedimentation tank    
使用事例一覧

お問合せ・ご質問・ご要望

ご希望の使用事例が見つからない場合や、サポートが必要な場合はお気軽にお問合せ下さい。



問い合わせフォーム

*欄は必須項目です。

御社名:*
氏名(姓):*
氏名(名):*
電話:
Eメール:*
カタログ・サンプルご希望の方は、以下のフォームに住所をご記入下さい。
ビル・マンション・アパート名:
郵便番号:
住所(都道府県、市/区):
国:
住所(その他):
イグスのメルマガ受信を希望する(※任意): この項目にチェックを入れることで、お客様はイグスのデータ保護規則(個人情報保護方針)を確認し、イグスによるデータの利用及び製品やサービスなどの情報をメールで受信することに同意したとみなされます。この同意は、送信される各メール末尾の配信停止リンクなどを通して、後からいつでも取り消せます。
データ保護規則(個人情報保護方針)を読み、データの利用に同意します。この許可は随時取消が可能です。
送信