連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

使用事例の検索

産業や仕様条件から、目的の採用事例を探す

技術を改善し、コストを削減した590を超える使用事例の中の一例:

世界一長い走行

世界一長いストローク  
ダウンタイムなし

エナジーチェーンは、例えばケーブルの損傷によるシステムのダウンタイムがゼロになることによって、高い信頼性を確保しています。

雨にも風にも負けず

耐候性の可動ケーブル  
耐候性の可動ケーブル

以前に使用した競合他社のケーブルは役に立ちませんでした。チェーンフレックス可動ケーブルに変更して以降、この大きなLEDスクリーンは、どのような気象条件でも機能しています。

悪環境で高速

堅牢なエナジーチェーン  
堅牢なエナジーチェーン

高速機械加工センターのような悪環境でも、エナジーチェーンシステムは信頼性を提供します。

コスト削減

コスト削減  
同時に耐用年数は向上

イグリデュールすべり軸受は、長寿命で、潤滑剤が不要なため、通常のベアリングと比較して最大90%のコスト削減が期待できます。

年1万ユーロ以上削減

年1万ユーロ以上削減  

以前に使用したベアリングは詰まり、シャフトがよく壊れました。 無潤滑のイグボール・フランジ型ベアリングを採用してから故障することなく作動しています。修理費で2,440ユーロ、また機械の停止によって発生していた年8,400ユーロが削減できました。

汚れにも問題なし

コンクリート切断機  
コンクリート切断機

ボールベアリングへの汚れの蓄積が原因で、ボールが詰まり、シャフトが破壊されました。極端に過酷な運用にも係わらず、コンクリート切断機は全く問題無く3年以上稼動しています。

使用事例の検索

特定の産業での採用事例をお探しでしょうか?
産業や要件によって使用事例を検索することができます。

産業・機械:
アプリケーション・要件:


軽飛行機「ツィスター」

イグスベアリングの強みが多く活かされている使用事例として、繊維を使用したハニカムサンドイッチ構造の
飛行機が挙げられます。

軽飛行機「ツィスター」    

拡張可能なブレーキフラップ

イグスベアリングはこの使用でとくに最適です。水、汚れ、温度に対する耐性が高いだけでなく、とくにメンテナンスフリーだからです。

拡張可能なブレーキフラップ    

超音波検査装置

この使用の主要ポイントは、高度な動的精度、高剛性で軽量、そして3シフトでの高い設備効率です。

超音波検査装置    

試験・荷重装置

ロードセルのリニアガイドに、軽い走行、省スペースでフラット構造の製品が求められました。

試験・荷重装置    

熱気球

樹脂製ベアリングが無酸素に近い大気圏 で: 熱気球の飛行高度の世界記録

熱気球    

「飛行エボレーター」

メンテナンスフリー及び高い費用対効果と圧倒的な扱い易さが評価され、イグスのベアリングが採用されました。

「飛行エボレーター」    

ローターヘッド

イグリデュール(iglidur®)Gは、この回転ヘッドの問題点を解決してくれます。この、回転刃は1分間に約400回転し、そのため最大30°のぐらつきが生じます。

ローターヘッド    

航空機の翼

設計での課題は、製品のベアリング機能が、水または他の媒体中で使用できなければならないことでした。

航空機の翼    

ヘリコプターの負荷設備

新しいヘリコプターの負荷設備は、軽量でかつ全天候条件で確実、そしてメンテナンスフリーであることが求められます。

ヘリコプターの負荷設備    

航空機 プロトタイプ

航空機システム全体に、錆と落雷に強く絶縁性のある樹脂製ベアリングを使用しました。

航空機 プロトタイプ    

スターリングモータ

樹脂製ベアリングを使ってのみ、潤滑油を使わないモータの使用が可能です。

スターリングモータ    

ヘリコプタードローン

軽量ですき間がない

ヘリコプタードローン    

移動型の作業員ガイドシステム「ジェット・トラック」

頑丈で減振性が高い

移動型の作業員ガイドシステム「ジェット・トラック」    

カーボンファイバーの巻線機

スティックスリップが起きない

カーボンファイバーの巻線機    

電気モータ付グライダー

頑丈で減振性が高い

電気モータ付グライダー    

飛行場のタンカー車

6段階伸縮式クレーン付き飛行場タンカー車に使用されているケーブルとホース保護管

飛行場のタンカー車    

吊り下げ型アームロボット

トライフレックスRは吊り下げ型ロボットに関するいくつもの課題を一度に解決します。

吊り下げ型アームロボット    

ベアリングコンパス

ベアリングを使用したコンパスのバランス保持

ベアリングコンパス    

模型飛行機

模型飛行機の補助翼の接続部:摩耗の心配無し

模型飛行機    

模型ヘリコプター

模型ヘリコプターの斜板及び回転翼ガイドに使用されている、耐久性に優れ振動減衰効果のある接続部

模型ヘリコプター    

飛行機ハンガーの中の油圧リフター

シンガポールのエアバスA380用飛行機ハンガー内の油圧式プラットフォームにはイグスのエナジーチェーンが使用されています。

飛行機ハンガーの中の油圧リフター    

シュツゥットガルト アドラー

「Inatitute of Space system (宇宙システム研究所)」のプラットフォームにて、リモコンで飛ぶ模型飛行機のテスト飛行及び、リモートセンサーのデモンストレーションが行われました。 超軽量であることが要件として挙げられたため、クシロスフランジ型ベアリングが使用されました。

シュツゥットガルト アドラー    

飛行機プロジェクト

このプロジェクトは、模型飛行機開発に関する研究の一貫です。 イグリデュールベアリングが、補助翼の接続部分に使用されています。

飛行機プロジェクト    

火星ロボット

このロボット車両はとても特殊な環境用に設計されています。 いつの日にか、火星で走る製品です。

火星ロボット    

小型電気飛行機

最高の飛行条件を得るために、すべてのコンポーネントはできる限り軽量かつ丈夫でなければなりません。

小型電気飛行機    

太陽電池型飛行機

“サンシーカー・デュオ”は世界初二人用座席付きの太陽電池型飛行機試作品です。

太陽電池型飛行機    

空圧式ベアリング使用の計測キャリッジ

この、エアベアリング使用の計測キャリッジには、イグボール(igubal®)球面ベアリングが使われています。イグボールは、高い精密性を持ちながら、高速で滑らかな動きを提供するからです。

空圧式ベアリング使用の計測キャリッジ    

ロケット打ち上げ場

ここで使用されたイグス製品は長寿命で信頼できる機能を備えているため、モバイルアプリケーション用に設計されました。

ロケット打ち上げ場    

Crane boom for tankers

This crane can be flexibly adjusted to fuel various types of aircraft.

Crane boom for tankers    

Passenger boarding bridge

e-chains® replace festoonings on passenger jetways for increased reliability.

Passenger boarding bridge    

High-performance
glider]

Easy cable changes and a compact design with ideal dimensions.

High-performance  glider]    

Helicopter hangar for ships

Telescope type deploying and retracting of a hangar at sea.

Helicopter hangar for ships    

Helicopters

Lighter components for aviation applications by avoiding separators.

Helicopters    

Test stand for control centres

Only extensive earthbound testing can demonstrate the suitability of components for space applications.

Test stand for control centres    

Maintenance frame

This frame is used for maintenance work on aircraft and can be pushed over the wings.

Maintenance frame    

ソーラー飛行機

このソーラー飛行機には、どうしても代替が効かない場合をのぞいて金属製部品は使われていません。

ソーラー飛行機    

Aircraft technology

This innovative aircraft design is characterised by optimized control and an optimized drive.

Aircraft technology    

Robotics

The Mars Rover is a six-wheel robot, which has been assembled with of more than 2,000 parts.

Robotics    
使用事例一覧

お問合せ・ご質問・ご要望

ご希望の使用事例が見つからない場合や、サポートが必要な場合はお気軽にお問合せ下さい。



問い合わせフォーム

*欄は必須項目です。

御社名:*
氏名(姓):*
氏名(名):*
電話:
Eメール:*
ご要望を適切な担当者に転送するために国名と郵便番号が必要となります
郵便番号:
国:
カタログ・サンプルご希望の方は、以下のフォームに住所をご記入下さい。
ビル・マンション・アパート名:
住所(都道府県、市/区):
住所(その他):
イグスのメルマガ受信を希望する(※任意): この項目にチェックを入れることで、お客様はイグスのデータ保護規則(個人情報保護方針)を確認し、イグスによるデータの利用及び製品やサービスなどの情報をメールで受信することに同意したとみなされます。この同意は、送信される各メール末尾の配信停止リンクなどを通して、後からいつでも取り消せます。
データ保護規則(個人情報保護方針)を読み、データの利用に同意します。この許可は随時取消が可能です。
送信