マイナス40度で使用されるエナジーチェーン

イグス製品は、全自動航空機メンテナンスシステムにおいて、摩耗のない運転を実現します。

航空機の除氷や洗浄は、今でも手作業で行われています。 時間、遅れ、そしてコストを削減するために、MSG Production AS社は、完全自動で航空機の除氷と洗浄を行うオールインワンコンセプトを開発しました。 そのノルウェーの企業は、イグスのモーション・プラスチックの利点を全面的に活用しています。E2およびE4シリーズのエナジーチェーンは信頼性の高いケーブルガイドを実現し、イグボールピローブロックベアリングは洗浄ノズルの取り付けに使用されています。

形状

  • 使用製品: E4.1および2400シリーズのエナジーチェーンとイグボールピローブロックベアリング
  • 要件:エネルギー供給システムと、湿気や薬品、極寒にも耐えうる信頼性の高いピローブロックベアリング。 
  • 業界:航空
  • お客様のメリット:過酷な環境下に対応できる耐久性のある製品、オンラインツールでのサポートによる製品寿命の高い予測可能性 

問題点

航空機の除氷には、複数の工程を手作業で行う必要があるため、コストと時間がかかります。 多くの航空機を同時に除氷しなければならないため、除氷作業が空港のボトルネックになっています。 洗浄も同様で、特にボーイング737の洗浄には10時間もの時間が必要です。 MSG Production AS社はこれらの課題に取り組み、除氷と洗浄の2つの作業を行う据え置き型の全自動システムを初めて開発しました。これにより除氷時間は7分、洗浄時間は20分に短縮されます。 このシステムは3本のビームで構成されており、それぞれに2本の伸縮アームとバーが取り付けられています。 バーや床面にはノズルシステムが装着されています。 航空機が格納庫に入ると、電動キャリッジで引っ張られ、洗車場のようなシステムで洗浄や除氷が行われます。湿気や薬品、低温に影響されることなく確実に機能しなければならないため、メーカーはシステムの部品に特別な要求を課しています。

解決方法

そこで開発者は、ホースやケーブルを安全にガイドするため、イグスのエナジーチェーンを採用しました。  システムには合計25台のエナジーチェーンが存在します。 MSG Production AS社は、19台のE4.1エナジーチェーンに加えて、6つの2400シリーズのエネルギー供給システムを導入しました。 イグミッドG素材を使用しているため、湿気や薬品に強いチェーンです。 また、マイナス40度までの温度でも支障になりません。 どちらのエナジーチェーンも汚れに強く、潤滑剤を必要としないため、除氷装置や洗浄装置に最適です。
ケーブルガイドでは、ノズルの取り付けにもイグスの製品が使われています。 イグボールピローブロックベアリングは、個々のノズルの可動性を確実にします。 それらは床面やバーの上に装着されているため、薬品や湿気に恒常的にさらされています。 モーション・プラスチックのスペシャリストであるイグスの他の製品と同様に、そのベアリングも無潤滑で耐食性、耐摩耗性に優れ、低摩擦です。 また、オンラインツールを使って、ベアリングやエナジーチェーンの寿命を素早く簡単に計算できるのも利点です。 この予測は、3,800㎡の自社試験施設で年間12,000回以上のトライボロジー試験と100億回のテストサイクルを行った結果に基づいています。 これにより、お客様が使用するベアリング、エナジーチェーン、ケーブルの寿命に関する信頼性の高い情報が得られます。 これにより、予定外の機械のダウンタイムを回避することができます。
航空機の洗浄と除氷
エナジーチェーン