高温環境向け、総ステンレス製のスライドテーブル「ドライリンSHT-ES」2017/09/06
モーション・プラスチック(※)カンパニーのイグス株式会社(東京都墨田区)は、 食品産業や高温環境向けに総ステンレス製のスライドテーブル「ドライリンSHTES 」を開発しました。摺動⾯にはイグリデュール樹脂材質を使⽤しており、無潤滑で 使える従来のメリットはそのままに、より高温耐性を強化したタイプとなります。 イグスのリニアガイド「ドライリン」シリーズは、耐久性に優れ静かな調整を実現 するリニアガイド/スライドテーブルとして10年以上販売してきました。この度、初め てスライドテーブルに総ステンレスタイプを導入しました。従来品はキャリッジ部分 がアルミニウム製でしたが、新タイプの「ドライリンSHT-ES」は、キャリッジをはじ め、軸および軸端サポート全てがステンレス(SUS304)製になります。 摺動面にはイグリデュール樹脂材質が使われており、汎用的な「イグリデュール J」、最高200℃まで適用可能で薬品耐性の「イグリデュールX」、そして食衛法およ びFDA準拠の「イグリデュールA180」の3種類から用途に応じて選択できます。いず れも潤滑剤不要、メンテナンス不要です。 |