以前使用していた他社のケーブルは破断しました。
従来のものは摂氏ー5度に耐えることができなかったのです。低温耐性を持つチェーンフレックスケーブルが使用されるようになって以降、ダラスのビクトリープラザに設置された特大LEDスクリーンは、熱、太陽、雨、雪のもとでも機能しています。
数百万サイクル後も高品質データで確実に映像を転送できるよう、チェーンフレックス光ファイバーケーブルCFLG.6Gが使用されています。これは摂氏マイナス40度下でも機能するものです。 既に、ケルンのイグス実験施設において、20m以上のエナジーチェーンに充填されたかたちでテストされ、問題なく機能しています。 光ファイバーケーブル同様、チェーンフレックス制御ケーブルや動力ケーブルもまた、温度と磨耗性にはすぐれた耐性を備えています。 これらのケーブルも、イグスの実験施設で数百万サイクルの機能試験を行い、その性能が保証されたものです。