言語の変更 :

ギテック社が開発したユニシェッド2は、世界初のハーネスレス・ジャカード織機です。
UniShed2により、ギテック社はまったく新しいタイプの織機を開発し、真のイノベーションを実現しました。この織機は、電気機械(")ハーネス(" )を使用せず、代わりにイグス(® )のすべり軸受で支持された振動車軸を使用しています。高性能ポリマー「イグリデュール」® J3製のベアリングブッシュが使用されている。
繊維産業は、ジャカードの名前と密接な関係がある:1800年頃、ジョゼフ・マリー・ジャカードはリヨンで彼の名を冠した織機を発明しました。それから約100年後、ハーマン・ホレリス(Herman Hollerith)のような先駆者たちが、自動データ収集のための最初の機械のデータキャリアとしてパンチカードを使用した。
"当初は別のメーカーのすべり軸受を使っていましたが、技術的には完璧に機能しましたが、かなり高価でした。繊維産業は価格に非常に敏感で、個々の軸は何度も保管されるため、イグス® ベアリングに切り替えました。"
ギテック社 開発責任者 ローランド・ミケルン氏

イグスのセールスコンサルタント、ヨアヒム・マイヤーとギテック社の開発責任者ローランド・ミシェル
この技術革新には多くの利点があります。開発責任者 ローランド・ミッシェル"この機械は、工程をよりよく制御できるため、パターニングに絶対的な自由を与えてくれます。糸1本1本が光学的に監視されるため、非常に高い信頼性を持って動作します。また、機械は非常にコンパクトで、消費エネルギーは約20%削減される。"
UniShed 2の最初のプロトタイプは、すでにユーザーによってフィールドテストされており、他のものもギテック社でトライアルされている。この開発は繊維業界で大きな注目を集めており、ギテックは市場での持続的な成功を期待している:"私たちは、この新しい原理が旧来の技術を80%代替すると確信しています」。"
さらに、年初から他の15種類の高機能ポリマーとともに標準プログラムに含まれているこの素材の吸湿性は、より低くなっている。ローランド・ミッシェルが説明するように、この仕様はギテック社にとっても非常に重要である:"私たちの機械は、湿度が非常に高い国で使用されることが多いのです。そこでは、保管中にプラスチックが膨張し、ベアリングのクリアランスに影響を及ぼすことがあります。"

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00