インド2005年実業家であり飛行家でもあるヴィジャイパット・シンガニア博士が、熱気球で世界新高度記録を樹立した:まさに21,290メートルである。気球には、当社の軽量イグリデュール・プラスチックすべり軸受が搭載されており、この巨大な高さへの到達に貢献しました。
シンガニア
フライング・ピクチャーズ・スペース社のプロジェクト責任者は、アプリケーションの様々なベアリングポジション用に、完全な信頼性があり、非常に軽量で機能するすべり軸受を探していました。また、離着陸時の極端な温度やインドのフィールドの汚れにも耐える必要がありました。そのため、イグリデュール Gプレーンベアリングが 使用されています。イグリデュールG プレーンベアリングは 、650種類以上の寸法を在庫しています。すべり軸受は汎用性が高いため、非常に高い荷重や強い振動にも対応できます。特に汚れには敏感です。イグリデュールW300軸受は、特に耐摩耗性に優れ、摩耗の激しい環境や粗いシャフトで使用する場合でも、この軸受を補完します。
高度21,290メートルからインドのフィールドに無事着陸したパイロットのヴィジャイパット・シンガニア博士(手前)。
また、多数のベアリング・ポイントには、堅牢なイグリデュールG素材の軽量プラスチック製プレーン・ベアリングが搭載されています。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00