言語の変更 :
ゲルゼンキルヘンで試合開始の笛が鳴り、サッカーチームが対戦するとき、勝敗を決めるのはただひとつ。しかし、ここでもテクノロジーなしでは何も動かない。選手たちは競技場で優位に立ち、競技場の下にあるメンテナンスフリーのローラーエナジーチェーンは、ピッチを動かすときにその強さを発揮する。

競技場を備えた11,000トンのトラフは、ローラー式エネルギー供給システムを使って移動する!いわゆる"rol e-chain®" は、特に移動距離が長い場合、従来のグライディング・アプリケーションよりも明らかに有利である。
"" 、FIFAのジョセフ・ブラッター会長は、ヴェルティンス・アリーナについてこう熱く語った。欧州サッカー連盟(UEFA)は、この多機能スタジアムを最高の「5つ星スタジアム」に格付けした:ヴェルティンス・アリーナは、その条件を十二分に満たしており、「6つ星スタジアム」と評価されてもおかしくない。その特徴のひとつは、移動式ピッチである。イグスの2本の省スペースの"" ローラーエナジーチェーンと特別なケーブルを使って、170メートルの距離を簡単に移動することができる。
ブルース・スプリングスティーンから政府首脳会議まで
これらの賛美歌は、2001年8月のオープン以来、アリーナが受けた反響を強調している。短期間のうちに、大陸で最も近代的な会場のひとつとしての地位を確立した。UEFAは、このスタジアムを最高のカテゴリー4に分類している。現在までに、何百万人もの人々がスポーツイベント以外にも足を運んでいる。ストックカーレースから音楽コンサート、バイアスロンまで、スタジアムはさまざまなイベントを開催してきた。

ピッチは基本的に試合中はスタジアム内にしかない。
このスタジアムは、すべて民間セクターが出資したもので、その技術に驚かされる。開閉式ピッチ、開閉式屋根、可動式南スタンド、屋根下の特大ビデオキューブなど、技術的な見どころが満載だ。"Knappenkarte" では、チップ技術に基づくキャッシュレス決済手段が確立された。入場券もチップ技術に基づいており、簡単かつ安全に入場を管理できる。
巨大なトラフが引き出しに:開閉式ピッチ
ヴェルティンス・アリーナのグラウンドは、単なる緑のピッチではない。長さ118メートル、幅79メートルのトラフに埋め込まれたピッチは、ブンデスリーガで唯一、約340メートルの距離を前後に動く。オランダのアーネムにあるゲレドームをモデルにしている。

側面にローラーを組み込んだエナジーチェーン - 汚れに強く、省スペース。
"ピッチは基本的に試合中はスタジアム内にしかない。ピッチを移設することで、繊細なグリーンサーフェスにとって最適なコンディションを確保する。スタジアムのスタンドは高く、一般的に直射日光を遮る。これは芝生に顕著な影響を及ぼし、そうでなければ数カ月ごとに非常に高価なロール芝生に交換しなければならない。" 、イグスのミヒャエル・ブラースCEOはこう説明する。"また、ピッチを移動させる際には、イグスのローラー・エナジー・チェーンが電源として使用される。ローラー・エナジー・チェーンは場所を取らず、その強さは当初から実証済みです」。"
移動ピッチの原理は比較的単純だ。11,000トンのトラフを引き出しのようにアリーナに出し入れする。これがスムーズに機能するように、いわゆる二次床である基礎部分に16本のスチールレールが埋め込まれている。各レールは幅25cm、長さ300mで、トラフと芝生の表面をアリーナ内に運ぶために使用される。

社内の研究所にある特別なローラー試験装置で、エネルギー・チェーンは顧客の要求を満たすために特別に設計された広範な試験を受けます。
ローラーエナジーチェーン:滑るのではなく転がる
イグスのローラーエナジーチェーンは、高速で長い移動距離が必要な用途に最適です。例えば、フィニッシュラインカメラやコンベア技術によく見られます。システムの摩擦係数が低いため、クレーン分野やシフトシステムでの低速用途でも、駆動部の寸法を大幅に小さくできるため、コストを削減できます。
ゲルゼンキルヒェンでは、速度1.5m/min、加速度0.1m/s²の場合、約170mの長距離移動に2つのエネルギー供給システムが並行して使用される。調整機構を確保するため、長さ約4mの短いエネルギー供給システム2基も全体的なコンセプトの一部となっている。
"この用途で重要なのは、エネルギー供給システムが天候に左右されないことだ。" 、ミヒャエル・ブラースは、主な要件のひとつを端的に示している。"そして、長時間の移動に伴う高い付加荷重もあります。この組み合わせの結果、私たちは通常のチェーンからローラーエナジーチェーンに切り替えました。ローラーはサイドセクションに組み込まれています。その結果、エナジーチェーンを動かすのに必要な駆動力を75%削減することができました。もちろん摩耗も大幅に減少している。 さらに、このローラーは、冬に上段が下段に凍りつくのを防いでくれる。チェーンはどんな環境条件下でも、最初から完璧に機能した!"
エネルギー供給システム用コールドフレキシブルケーブル
しかし、納入範囲はさらに広かった。"私たちはエネルギー供給システムを供給するだけでなく、私たちの特別なチェーンフレックス・ケーブルも装備しました」" と、ミヒャエル・ブラースは説明する。チェーンフレックスには、私たちのテクニカルセンターで徹底的にテストされたエネルギー・チェーン・システム用の特別なケーブルが含まれている。
採用されたコールドフレキシブルTPE制御ケーブルとモーターケーブルはすべて、-35℃から+100℃までの温度範囲で屋内でも屋外でも使用できる。"当社は、完全なエネルギー・チェーン・システムを開発した最初の企業です。ケーブルとエナジーチェーンは1社から提供され、用途によってはシステム保証もついています」" とミヒャエル・ブラースは語る。顧客にとっての利点は、担当者が少なくて済むことです。また、技術的な問題が発生しても、スペシャリストがいつでも対応します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00