言語の変更 :

プロフィール

シップ・アンド・ヨット・エンジニアリング社は、長年にわたり船舶建造および海洋工学プロジェクトにおけるケーブルシステムと複雑な実装技術に特化してきました。エリック・ホフマン創業者兼CEOは、船舶建造向けにランプからクルーズ船まであらゆるものを開発しています。様々な海運会社との協業を通じて、彼は従来型Aフレームが抱える欠点を繰り返し認識しました。
その結果、メンテナンスや潤滑が不要な旋回機構を備え、180°の動作半径を実現するAフレームを開発しました。いわゆるリンケージシステムです。この機構の軸受部を潤滑不要に保ち、メンテナンスを最小限に抑えるため、ホフマン氏はイグリデュールすべり軸受を採用しています。
一見すると他のAフレームと変わらないホフマン氏の革新的なAフレームは、東フリージア地方のリーア港に設置されています。しかしよく見ると、決定的な違いが目を引きます。他の油圧式Aフレームとは異なり、外部シリンダーが存在しません。これこそが同氏の開発の最大の利点です。このリフティングシステムはリンケージ機構によって傾斜します。シリンダーと特殊な旋回運動機構はAフレームのフレームに組み込まれており、180°の動作半径を実現しています。

シップ・アンド・ヨット・エンジニアリング社製のAフレームは既に船級協会による承認を取得しており、旋回角度に応じて最大20トンの荷重を吊り上げ可能です。現在、世界有数の地質データ専門企業Fugroが所有する調査船に設置が進められており、例えば磁気探知機を水中に降ろしたり引き上げたりする用途に使用されます。
この旋回機構が公海や過酷な気象条件下でも円滑に機能するよう、ホフマン氏は旋回機構用に自己潤滑性でメンテナンスフリー、かつコスト効率に優れたすべり軸受を求めていた。以前は青銅製ブッシュを使用していたが、気象条件により軸受点からグリースが常に洗い流され、潤滑不足や腐食を防ぐために絶えずグリースを補充する必要があったと、船舶設計者は報告している。

紹介を通じて、ホフマン氏はイグスを知りました。同社のイグリデュールTX1製ベアリングは現在、Aフレームの旋回機構に採用されています。高負荷用途向けに特別開発されたこれらのベアリングは、メンテナンス要件を最小限に抑え、追加潤滑を一切必要としません。
イグリデュール重荷重用軸受の製品マネージャー、ウーヴェ・ズントは「当社のすべり軸受には固体潤滑剤が組み込まれており、材料内の無数の空洞に封入されています。これにより軸受点に常に十分な潤滑剤が供給され、潤滑不足が発生するのを根本から防止します」と説明します。追加潤滑剤が不要なため、手動潤滑や自動潤滑システムも不要です。
使用製品はこちら
igutex® TX1 滑り軸受

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00